结果:找到"晶振 晶振波形",相关内容658条
- 最简单的测试晶振是否起振的方法
- 导致贴片晶振或者圆柱晶振不起振的原因有不少,例如接触到液体,表面有杂质,电容匹配不适,老化,材料劣质等原因。如果晶振不起振的话,产品相当于毫无用处,所以要区分产品用不了是石英晶振的因素,还是其他电子元器件的问题,就要先确定是否石英晶体谐振器起振,扬兴晶振给大家分享几个最简单的方法,看完你就懂!1、判断方法很多,用示波器看波形是最直接的,用数字万用表的电压档测电压也行,因晶振波形的占空比为50%,所以测得的平均电压为1/2Vcc左右,对于51单片机,在使用外置程序存储器的时候还可以测PSEN引脚或P0口引脚的电压或波形,只有晶振电路正常工作,那些引脚才会有信号输出,但现在很少采用片外扩展存储器...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 晶振起振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-01-03 10:29:00
- 晶振选择哪种输出波形比较适合?
- 石英晶体谐振器和石英晶体振荡器统称为晶振,属于频率控制元器件,是电子零件市场上最重要的一种,二者之间只相关两个字,但使用方向,参数规格,作用性能,电气特性,价格,技术等多方面均不一样。前者只是普通的晶振,而后者则是高端的晶体元器件,它们的不同之处远不止这些。有源晶振的频率输出必定要有某个波形作为输出载体,波形的输出也必定会伴随着某个负载值。在实际使用中,波形负载也是晶振的非常重要参数指标。选择不当的话,轻则导致石英晶振或其他模块工作不正常,功能无法实现,重则损坏模块甚至整机。晶振的输出波形主要有三大类:正弦波、方波和准正弦波。晶振负载主要有以下几种:1、正弦波:负载50欧姆或1k欧姆;2、方...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 晶振波形 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-12-13 16:05:00
- 冷知识科普:晶振突然坏了怎么办?
- 在使用过程中晶振突然坏了怎么办?这是许多晶振从业者不可避免接收到的客户问题,但如果说一定是质量不过关,那就有失偏颇了。比如,焊接方式错误,周围环境,温度范围,重大跌损和错误选择参数等,都有可能引起石英晶振不起振,停振,误差大及其他一些问题。以下是小扬给大家提供几点石英晶振的处理方法。大多数有用到晶振的客户,应该都遇到过晶振遇热停振这个让人无奈的问题,如果遇到这种问题,怎么办呢?不要慌,首先我们来分析下为什么会出现停振现象:晶振英文名为Crystaloscillator,它是电子产品中的重要部件,其作用是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,一旦工作频率不稳定就会会造成相关设备工作频率...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振石英晶振 晶振停振 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-06-30 15:09:00
- 干货!晶振材质及性能分类汇总
- 日常采购中,总会有客户会问到石英晶振和陶瓷晶振有什么区别?根据生产制作材料,晶振可以分为石英晶振和陶瓷晶振,根据字面意思也就是前者为石英材质生产的石英晶体,后者则是陶瓷材质所生产的陶瓷谐振器。1、按制作材料,分为石英晶振和陶瓷晶振。石英晶体振荡器是利用石英晶体(二氧化硅的结晶体)的压电效应制成的一种谐振器件,它的基本结构大致是从一块石英晶体上按一定方位角切下薄片(简称为晶片,它可以是正方形、矩形或圆形等),在它的两个对应面上涂敷银层作为电极,在每个电极上各焊一根引线接到管脚上,再加上封装外壳就构成了石英晶体谐振器,简称为石英晶体或晶体、晶振。其产品一般用金属外壳封装,也有用玻璃壳、陶瓷或塑料...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 晶振材质 晶振分类 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-02-21 16:39:00
- 掌握贴片晶振的六点选用原则,选型不迷路!
- 电子工程师在晶振选型时是不是也会陷入迷茫,不知道选用的晶振能否适用于产品的适用。我们都知道,晶振的作用就是构成振荡电路,产生电器工作需要且频率稳定的振荡信号,用于控制电器正常工作。但在实际中一定要根据振荡电路的类型选配合适的晶振,否则将因晶振使用不当或选用错误造成电器工作异常或不能工作。选用贴片晶振应遵循以下6点原则。1、表面观看。看贴片晶振外壳标记文字是否清晰规范、是否存在裂痕、引脚上是否已经焊过锡,如果从外表上发现了晶振出现瑕疵,就不应该使用。2、选择型号。选用的贴片晶振看清外壳的型号标记,型号表明了晶振的多项参数性能,如果晶振型号选择不当,将导致产品应用不匹配,不能正常工作。3、选择谐...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 贴片晶振 晶振 晶振选型 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-02-11 14:52:00
- 科普!最全的石英晶振发展史
- 晶振作为电子产品的重要组成部分想必大部分人对晶振了解不多那么,石英晶振的发展历史有多长?一起来看看石英晶振的发展里程碑时间线⬇#01启蒙期:技术启蒙初级产品出现1880年,居里兄弟研究石英水晶片时,发现在晶片上施加机械应力时,就会产生电荷的偏移,提出压电效应这个概念。压电效应1918年,朗之万研究了使用从石英晶体切割的板来开发用于探测潜艇的早期声纳系统。在这项工作中,朗之万使用X切割石英板来生成并检测水中的声波。1921年,卫斯理大学的凯蒂教授为石英晶体振荡器申请了专利。对于这项专利,他使用石英晶体谐振器来控制振荡器的频率,他还描述了使用石英条和板作为频率标准和滤波器。人们普遍认为,凯蒂是第...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 晶振 石英晶振 晶振发展 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-11-26 09:28:00
- 石英晶振没有信号输出怎么办?6招教你如何解决!
- 石英晶振,作为电子产品中必不可少的电子元件,日常使用过程中遇到石英晶振没有信号输出却不知从何下手解决?小扬整理相关资料给大家分享如何解决晶振没有信号输出的问题。步骤1请使用示波器或频率计测量石英晶振的两个端子输出的信号。如果没有信号输出,请按照步骤1至步骤4执行检查。如果晶体输出端(Xout)有信号输出,但输入端(Xin)没有信号输出,请按照步骤5到步骤6检査石英晶振。步骤2请卸下石英晶振并测试其频率和负载电容,以确定它们是否会使用专业测试机器振动并符合您的规格。也可以将其发送给供应商,让他们进行测试。步骤3如果发生以下任何一种情况,石英晶振不会振动,其负载电容不符合您的规格,或者当前频率与...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 石英晶振 晶振 晶振信号 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-11-12 18:25:00
- 晶振停振竟然受这些原因引起!
- 在产品的生产过程中,很多的人都会遇到晶振不振或是停振的现象,又不知从何下手,更是一头雾水,又不知道问题出现在什么地方,下面就给大家讲解一下导致晶振不振乃至停振的主要原因分析。原因分析:1.当晶体频率发生频率漂移,且超出晶体频率偏差范围过多时,以至于捕捉不到晶体的中心频率,从而导致芯片不起振。2.在压封时,晶体内部要求抽真空充氮气,如果发生压封不良,即晶体的密封性不好时,在酒精加压的条件下,其表现为漏气,称之为双漏,也会导致停振;3.由于晶体在剪脚和焊锡的时候容易产生机械应力和热应力,而焊锡温度过高和作用时间太长都会影响到晶体,容易导致晶体处于临界状态,以至出现时振时不振现象,甚至停振;4.由...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 晶振 晶振停振 晶振停振原因 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-10-30 16:19:00
- 差分晶振的输出波形解析
- 常用的差分晶振输出均属于方波,输出功率比较大,驱动能力较强,但谐波分量非常多。这两种输出模式是差分晶振的输出逻辑,两者的相位刚好相反,因此它们能够组成更高性能的系统,同时还能消除共模噪声。差分输出(例如PECL,LVDS,HCSL)可以满足高速数据传输,应用于高速计算机,数字通信系统,雷达,测量仪器,频率合成器等。PECL输出英文:PositiveEmitterCoupledLogic中文:正射极耦合逻辑电平PECL在高速领域内一个非常重要的逻辑电路。它电路速度快,驱动能力小,噪声小,高频。但是功耗大,不同的电平不能驱动。如果用低电压3.3V/2.5V电源,则被称为LVPECL,即LowVo...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 晶体振荡器 差分晶振 差分晶振输出 输出波形优劣 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-08-03 17:50:00
- 码住!晶振在电路中的符号
- Co——静态电容和支架引线等分布电容之和,一般约2~5PF。Cq——动态电容,表征晶体的弹性,值很小,在10﹣²pF以下。Lq——动态电感,表征晶体的质量,值较大,在几十mH~几百H。rq——动态电阻,机械摩擦和空气阻尼引起的损耗,阻抗很小,几~几百欧Ω。Lq1、Cq1、rq3——晶体基频等效电路。CLq3、Lq3、rq3——晶体三次泛音等效电路。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 晶振 晶振技术 晶振电路 晶振符号 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-08-11 17:52:00
返回